This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5340:使用 iMX6UL 处理器刷写 MSP430

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/806534/msp430f5340-flashing-msp430-using-imx6ul-processor

器件型号:MSP430F5340

您好!

在开发阶段、我们使用 JTAG 的 Spy-by_Wire 模式来刷写 MSP430中的代码。 但是、当器件投入生产时、我们的机械外壳采用超声波焊接、我们将无法访问 JTAG 端口或连接器。 在这种情况下、如果我们需要刷写 MSP430、我们可以使用设计中已经存在的另一个处理器(iMX6UL)、并且处理器通过 USB 与外部系统通信。

如果可能、则 MSP 和 iMX 之间将使用什么接口。 此外、我们还需要了解的是、MSP430固件的更新不需要访问 JTAG。

此致、

Rineet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rineet、

    是的、iMX6UL 可用作引导加载程序主机、并可使用其内部 BSL (引导加载程序)对 MSP430进行编程。

    从这两个链接开始

    MSP430闪存器件引导加载程序(BSL)

    MSPBSL 引导加载程序

    导航到页面末尾、查看嵌入式解决方案。  

    并查看 MSP430F5340数据表、第42页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rineet、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。