This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:采用 LCD 技术的定制板的电流消耗更大(SBLCDA4)

Guru**** 2588625 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/806643/msp430fr4133-more-current-consumption-in-custom-board-with-lcd-sblcda4

器件型号:MSP430FR4133

您好!

我已使用 MSP430FR4133 MCU LaunchPad 获取以下程序、并将电流均值测量为4至5uA。

http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIIst5gLtBM7DVuyhd5.8A__IOGqZri__LATEST&resourceClasses=example&search=msp430fr4133

然后、我使用 SBLCDA4 (LCD 模块)将相同的代码提取到我的定制板、我看到电流平均值大约为45至50uA   

http://www.softbaugh.com/downloads/SBLCDA4_Specification.pdf

请告诉我获取更多电流的原因?

液晶屏有什么问题、或者我是否错过了 msp430fr4133中的任何内容?

此致、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundar、

    如果相同的代码导致 LaunchPad 和定制板的不同电流消耗、则可能的问题是硬件方面的问题。 您的定制板是否是 Launchpad 的完全复制件、或者您是否在 MCU 周围有其他可能消耗额外电流的电路?

    -Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。

    是的。 我的硬件是 LaunchPad 的完全复制。 无附加电路。 我已附上定制板的原理图。

    我刚刚放置了晶体和电容器。 我使用 launchpad 获取程序。 我没有放置 LDO、电池和开关。 我使用 launchpad 为其加电、并看到电流均值为50uA。 请查看我的原理图并帮助我减小电流。

    此致、

    Sundar

    e2e.ti.com/.../mspv1.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundar、

    我不确定是什么导致了更大的电流消耗、但在将您提供的原理图与 LaunchPad 原理图进行比较后、我注意到您使用的 LCD 与 LaunchPad 不同、这可能导致与我们的 LaunchPad 不同的功耗性能。

    除此之外、您还需要确保未在器件上使用的任何引脚都设置为高电平或低电平、以便它们不会悬空。 有关如何处理未使用引脚的建议、请参阅器件数据表。 任何悬空引脚都会导致电流消耗增加。 如果您要将 LaunchPad 的示例代码复制到定制板、则需要使用细齿梳进行检查、并确保考虑电路板 MCU 和 LP MCU 之间的任何硬件差异。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已重新做电路板并提取相同的代码、它已正常工作。 感谢你的帮助。

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundar、

    我很高兴听到您解决了您的问题! 您能否简要解释一下第一个电路板设计与第二个电路板设计的问题、以便其他客户了解您解决了哪些问题?

    此致、

    Matt