This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS521:RX 和 RXI 引脚的电气默认状态:需要上拉/下拉?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS521, TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804838/tss521-electrical-default-state-of-rx-and-rxi-pins-pull-up-pull-down-needed

器件型号:TSS521
主题中讨论的其他器件: TSS721A

您好!

我一直在研究 TSS521 (和 TSS721A)的数据表、以便为下周开始的设计项目做准备。

我担心连接到未使用的数据引脚、因为数据表中没有定义不使用时应如何终止数据线 RX 和 RXI。 引脚12和引脚13不使用时是否可以悬空、或者如果不使用、它们是否应该分别具有外部上拉/下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表中的多个图、未使用的引脚保持悬空。 我建议尝试此方法、如果存在问题、则通过下拉电阻器将其连接到 GND。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我知道介绍浮点引脚的数据表。 但是、当交叉检查显示最小输入电流(可能没有上拉/下拉电阻)的电气数据时、我担心输入会悬空、因此在某些用例和温度下可能会成为问题。  

    BR Teuvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teuvo、

    本次讨论已在内部进行、因此我们可以关闭此主题。 请继续与您所涉及的销售团队合作以获取更新。 谢谢。

    此致、

    James