This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:构建我们自己的能量计

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6779, MSP430F6779A, MSP430F6779, MSP430F67791A, TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD, TIDM-AUX-MODULE, MSP-TS430PEU128, MSP432E411Y, MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801805/evm430-f6779-build-our-own-energy-meter

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779AMSP430F6779TIDM-AUX-MODULEMSP430F67791ATIDM-3PHMTR-Tamp-ESDMSP-TS430PEU128MSP432P401RMSP432E411YMSP432E401Y

您好!

我们计划制作自己的能量计、如 EVM430-F6779、然后使用 EMDC (能量测量设计中心)生成的代码对自己的电路板进行编程。

有可能吗? 是否需要任何许可证密钥来执行此操作? EVM430-F6779板上的 I2C EEPROM (24C02CSn)的作用是什么?

EMDC 生成的代码是否需要 EEPROM 才能工作? 或者 EEPROM 上是否有任何许可证密钥或仅用于存储计量值?

plz 尽快回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在设计中使用 EMDC 生成的代码。 安装 EMDC 时、应已同意许可规定。 您可以通过执行 EMDC 安装过程(无需实际完成安装)来阅读这些文件。 此外、应在 EMDC 生成的代码的顶部包含一些许可信息。 您应该也能够在 CCS 中通读该内容。 但愿这有所帮助。

    关于 EEPROM、EMDC 不需要它运行。 外部 EEPROM 是数据记录的另一个选项。 请看一下以下讨论 EEPROM 用途的线程。 根据您的记录要求、您可能只需使用 MSP430F6779A 等高内存器件。 基本上、您将拥有 EMDC 代码和应用代码剩余的任何内存。 我们的 FRAM 器件具有出色的数据记录性能、因为它们的写入寿命要高得多。 如果您确实需要 EEPROM、则可能需要考虑使用其中一个 FRAM 器件作为替代器件。

    MSP430F67791A:用于 TIDM-THDREADING 设计中的 EEPROM

    此外、我将向您的另一个主题介绍明天来自 EMDC 编程器件的串行数据。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 James。
    如何在 EMDC 生成的代码中启用 LCD 和 RTC 功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保您的设计使用 A 版本器件(例如、不是 MSP430F6779而是 MSP430F6779A)。 遗憾的是、对于这些函数、它们不是由 EMDC 生成的代码的一部分。 您一定可以将这些函数添加到 EMDC 生成的代码中。

    我建议从 LCD 和 RTC 代码示例开始。 您还可以参考基于 IAR 的传统能源库、并将 LCD 相关代码移植到 CCS EMDC 应用代码中。 对于 RTC、我建议查看 TIDM-AUX 模块参考设计-这是一个出色的资源。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们将 EVM430-F6779板与 MSP430F67791A 器件搭配使用以进行设计。

    我们是否应该 直接为此器件使用 EVM430F6779_CT_3V_3C_50Hz 的 EMDC 项目示例图像? 因为该 EVM430F6779_CT_3V_3C_50Hz 项目适用于 MSP430F6779。

    然后、我们计划制作自己的能量计、就像 EVM430-F6779电路板一样。 之后、我们将尝试将同一示例项目 EVM430F6779_CT_3V_3C_50Hz 部署到我们自己的能量计套件中。

    有可能吗? 或者、我们在使用此代码时是否需要面对任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于我还有其他紧迫的优先事项、因此延迟时间会很长。

    [引用 user ="appliced automation"] 我们将使用 EVM430-F6779板和 MSP430F67791A 器件进行设计。

    好极了。 此 EVM 允许您使用 F6779、F67791、F6779A 或 F67791A (尽管我们建议在前面提到的新设计中使用 A 版本)。 原因在于这些器件具有引脚对引脚兼容性。

    [引用 USER="Applied automation_]我们是否应该 直接为此器件使用 EVM430F6779_CT_3V_3C_50Hz 的 EMDC 项目图像示例? 因为该 EVM430F6779_CT_3V_3C_50Hz 项目适用于 MSP430F6779

    您可以。  EMDC 随附的 EVM430F6779_CT_3V_3C_50Hz 二进制文件已在我们的其中一个 EVM430-F6779板上进行了预校准、因此由于电路板间的差异(器件、无源器件、传感器、PCB 等)、 如果使用精确的测试源对电路板进行校准、则电路板的精度可能会有所不同。 但是、如果结果足够接近、则可能工作正常。 这取决于您的精度要求。

    [引用 user="applied automation"示例]然后、我们计划制作与 EVM430-F6779 电路板完全相同的能量计。 之后、我们将尝试将同一示例项目 EVM430F6779_CT_3V_3C_50Hz 部署到我们自己的能量计套件中。

    EVM430-F6779被设计成一个示例、您可以使用它来设计您的系统。 您可以使用 EMDC 项目为您的系统重新配置传感器和 MCU、然后在可能的情况下进行校准。

    [引用 user="applied automotive">是否可能? 或者、我们在使用此代码时是否必须面对任何问题?

    除了 EMDC 启用的计量功能之外、您还需要考虑您的应用代码、配置 LCD、状态 I/O、用于备用电源的 AUX 模块、通信连接上的隔离、晶体等 基本上、EVM430-F6732用户指南中讨论的所有内容以及一些相关的参考设计、例如 TIDM-AUX-MODULE 和 TIDM-3PHMTR-tamp-ESD。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    感谢您抽出时间回答我的问题。 我确信您很忙、感谢您花时间亲自回应我。 再次感谢你。 我期待落实你们的许多建议。

    我们对 TI 控制器非常陌生。 现在、我们计划使用 TI 控制器执行我们的项目。
    因此、请为我们推荐任何具有开发套件的标准控制器作为入门工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    applied automation 说:
    感谢您抽出时间回答我的问题。 我确信您很忙、感谢您花时间亲自回应我。 再次感谢你。 我期待落实您的许多建议。[/引述]

    绝对是! 感谢您的友好反馈。

    [引用 user="applied automation"]我们对 TI 控制器非常陌生。 现在、我们计划使用 TI 控制器来执行我们的项目。

    我们很高兴您使用我们的微控制器。

    [引用 user="applied automation"]因此,请建议使用开发套件的任何标准控制器作为入门。

    这是针对同一个项目还是另一个项目? 如果用于此嵌入式计量项目、则 EVM430-F6779可用于测试、评估和比较您的设计。 如果您已经有或者无法购买、那么我建议您为 MSP430F6779 (1)(A)使用目标板(MSP-TS430PEU128)。 它是一个分接板、可让您在开发代码的同时轻松访问 I/O。

    如果是用于不同的非计量项目、或者您只需要通用 MCU、我建议您从 FRAM 超值系列中选择一个器件。

    MSP430Tm超值系列和通用微控制器

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    我们只需要一个通用 MCU。 我们对 TI 控制器非常陌生、因此请为我们推荐任何具有开发套件的基本32位控制器、也推荐 ARM 控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 MSP430器件不是基于32位或 ARM 的、但我们提供了多个用于通用或无线连接的32位 SimpleLink MCU。 开始使用 MSP432系列。

    SimpleLinkTM MCU 平台

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    MSP432P401R 是否支持以太网?
    哪款 ARM MCU 是 Tiva C 系列或 MSP432的最佳选择?
    是否有任何具有外部 PHY 的 MCU?
    PLZ 建议使用具有集成或外部以太网 PHY 支持的16位或32位 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看上面提供的链接下的器件、我找到了 MSP432E401Y 和 MSP432E411Y SimpleLink MCU、它们是具有集成以太网 MAC + PHY 的32位 ARM MCU。 这些 MCU 是我的最佳建议。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的建议。这对我非常有帮助。

    是否有任何支持以太网(集成或外部 MAC)的16位 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Applied automation"]是否有任何支持以太网(集成或外部 MAC)的16位 MCU?

    我们不提供任何具有集成以太网 MAC 和 PHY 的16位 MSP430器件、因此 MSP432是我的最佳建议。 根据您的要求、您可以查看 TI 的以太网 PHY 产品、但遗憾的是、我对这些器件的体验不是很好。 希望这对您有所帮助。

    以太网 PHY–产品

    在我们关闭此主题之前、还有什么其他我可以帮助您的吗?

    此致、

    James