This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:G2板可用性

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2500, CC1100, MSP430G2553, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/806202/msp430g2553-g2-board-avilability

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:CC1101CC2500CC1100MSP-EXP430G2ETMSP-EXP430G2

您好!

我正在使用具有短距离无线电通信的 G2553进行开发。 我有一个板、但我需要另一个板进行测试。

原来的 G2板最终停产、或者-希望-仍然可用吗?

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laszlo、
    旧版本的 G2xx Launchpad 已被 www.ti.com/.../msp-exp430g2et 取代 。 这是因为 eZRF 模块(CC1101/CC2500)的连接器吗?

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我正在使用 CC1100/CC2500模块。 在5529电路板上使用 TI 库进行测试是可以的、我也想移至2553。
    我对这款小型 G2板感到满意、希望不能完全更换、而是暂时短缺。
    如果 TI 网上商店再次提供该产品、请告诉我、我可能不仅会购买一件产品、因为它可以轻松地将 MSP430G2553连接到 Raspberry 和 PC、例如通过 USB 连接无线电桥、我想念 eZRF 连接器。
    此致、
    Laszlo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我在处理抄送通信将近一年。 那时、有一个模块可用于连接 Launchpad 套件。 我记得它的名称是 eZRF (不确定)、但现在我找不到用于无线电控制测试的类似产品、甚至是用于 CC2500的测试模块。 TI 已停产此类产品并将其从网站中删除?

    此致、
    Laszlo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laszlo、
    我恐怕在这两种情况下都没有好消息。 MSP-EXP430G2已经被 MSP-EXP430G2ET 取代、并且 eZ430-RF2500也已经停产。
    如果您幸运、可以在某个地方找到一些库存、但从 TI 方面看、没有计划生产其他库存。
    除了原始套件之外、这两种套件的硬件设计数据都可用、但您必须自行复制和生成。 另一种选择是使用一些可立即使用的 CC2500模块(第三方提供的 SMD 模块可焊接在您自己设计的 MSP430板上。
    我很抱歉没有更好的答案。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花大量时间回答我的问题。