This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:内部 ADC 的采样频率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805409/msp430f5528-sampling-frequency-of-internal-adc

器件型号:MSP430F5528

大家好:

   1、  MSP430F5528内部 ADC 的采样频率是多少?

   我  希望收集2MHz 信号。 是否建议使用任何其他 MCU?

  • 内部 ADC 的采样频率是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、MSP430F5528的 ADC12_A 以最大200ksps 的速度运行。 这意味着它不符合采样2MHz 信号的采样速度要求。 为此、您至少需要一个4MSPS ADC。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Peter:
    但数据表?的第5.36节的最大值为5.0MHZ 和5.4MHZ、情况如何呢
    可以显示采样频率可以这么高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、
    5MHz 是 ADC 的最大时钟。 ADC 需要像其他数字时钟逻辑一样、如 CPU、其他组件也需要时钟来执行运算、例如转换、多路复用器切换等 因此、如果使用该 ADC、则使用时钟。 但采样率要慢得多。
    采样率由多个组件组成。
    采样时间。 这也取决于源阻抗和多路复用器阻抗。 它基本上是为内部采样电容器充电所需的时间、足以满足所需的精度。
    2.转换时间。 这是从执行内部采样电容器上采样电压到数字值转换所需的时钟周期得出的时间。
    3.将结果存储在存储器中。
    4.触发中断。

    凭借所有这些特性、在最佳条件和5MHz 时钟下、该器件中的 ADC 可实现200ksps。 有关更多详细信息、请参阅器件用户指南。 www.ti.com/.../slau208q.pdf

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、
    我认为您的问题已经得到充分回答、因此我将结束本次主题。

    此致
    Peter