This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:Δ 飞行时间

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804345/msp430fr6047-delta-tof

器件型号:MSP430FR6047

您好!

使用 USS 库 v 2.2进行测量、如果我使用 Water GUI 示例、我将获得有效结果(UPS 约49us、DNS 约38us)、算法返回有效的 Δ 飞行时间(CCA 20ns)。 但是、当我在自定义应用中使用相同的 USS 设置时、我会得到有效的结果(相同的 UPS 和 DNS)、但大多数算法返回等于0的 Δ 飞行时间。 可以帮帮我吗?如何解决? 还是可以根据 UPS 和 DNS 时间计算 Δ 飞行时间?  

谢谢

Radek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、

    您能否发布信号的 ADC 捕获图片以及自定义应用配置参数的屏幕截图?  您是否在 GUI 中看到报告了任何错误?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在不能发布它,我应该能够在一周内发布它。 同时、我可以通过 GUI 提供屏幕、并通过自定义应用提供屏幕、以测量飞行时间、但 Δ 飞行时间为零。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、

    我对 GUI 为什么不显示 dToF 的零结果有点困惑。 您能告诉我您在 GUI 中"Configuration"选项卡的"Advanced"选项卡中使用的算法选项是什么?  

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用选项 Lobe、这仅适用于 MSP430FR6047。

    谢谢

    Radek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我终于找到了测量设备,我获得了 ADC 的捕捉;)

    希望我们很快就能找到它  

    谢谢

    Radek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radek、
    您需要捕获整个信号。 为此、您应该在 GUI 中修改"pulse start and ADC capture (脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙)"参数。 我还建议您尝试将使用的脉冲数减少到10、并在900kHz 至1100kHz 之间进行频率扫描、以确保在传感器频率响应的峰值振幅下激励传感器。
    BR、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我将尝试更改脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔,我将上传结果:) 我们已经在稍微更宽的区域内进行了频率扫描900kHz - 1400kHz、然后我们在频率周围进行另一个更接近的扫描、并具有最高增益、以找到最佳响应。 最后、我们达到了1315kHz。 该频率是否正常?
    BR、
    Radek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radek、
    我猜有可能。 让我们在 ADC 捕获窗口中查看脉冲更少和完全捕获情况下的信号是什么样子。
    BR、
    Leo