This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2001:运行几天后软件崩溃、在 LPM4模式下无响应

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804719/msp430f2001-software-breakdown-after-running-for-some-days-no-response-in-lpm4-mode

器件型号:MSP430F2001

您好!

如何将 MSP430F2001从 LPM4模式中唤醒? 我们可以通过 GPIO 唤醒它吗?

在我的客户中、软件在运行2天后出现故障10%的问题。 即使 GPIO 触发也无响应。 禁用看门狗。 可通过复位或上电周期对其进行恢复。

首先、我们应该关注哪些方面进行检查? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我对这个问题有一些疑问:

    • 您提到10%的故障率-这是否意味着并非所有设备都遇到此问题?
    • 您提到过2天后、GPIO 将无响应、并且不会触发中断以从 LPM4唤醒。 在此之前、GPIO 中断是否按预期工作?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否能够解决此问题?

    最棒的
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    目前尚未解决。 我已邀请中国 BU 团队为此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    现在关闭此线程、因为它是在内部处理的。

    最棒的
    Chris