This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6043:燃气表的 EVM430-FR6043 (我收到消息"配置更新失败")

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805579/ccs-msp430fr6043-evm430-fr6043-i-get-message-configuration-update-failed-for-gas-meter

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

工具/软件:Code Composer Studio

我收到一条消息"Configuration update failed"、其状态如下:

-您使用的是 CCS/IAR 的哪个版本?  IAR7.12
-哪个演示和 USS 软件库版本? 演示 : MSP430FR6043EVM_USS_Gas;演示 USS:USS_02_20_00_16
-您是否对 EVM430-FR6043的跳线或引脚进行了任何修改?
-您是否对开箱即用示例代码进行了任何更改? 对开箱即用示例代码没有更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hui、

    这是否与下面的 e2e 线程相关? 无论如何、请遵循与该主题相同的指令、首先将演示固件更新为2.20.00.07。

    e2e.ti.com/.../805484
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决,谢谢!