This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:设置 DCO 频率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, MSP430FR5738, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/806342/msp430fr5738-setting-dco-frequency

器件型号:MSP430FR5738
主题中讨论的其他器件:MSP430F2272MSP430FR2433

您好!

我将从 MSP430F2272迁移到 MSP430FR5738、我注意到了许多优势、但我的应用需要通过5ppm 的外部32KHz 晶振来设置 DCO 频率。 这在闪存变体中是可能的。

在阅读迁移数据表时、会发现有权解决此问题的方法。 是否有任何相关文档? 我知道 有一个 msp430fr243x_CS_02.c t 示例、但 MSP430FR5738没有任何 BCSCTL1寄存器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR5738的 CS 模块不同于 MSP430F2272。 DCO 不会从外部晶体提供源。 DCO 频率可通过 DCORSEL 和 DCOFSEL 寄存器进行配置。 如果您需要从外部32kHz 晶体获得 DCO 频率、则可以选择 MSP430FR2433。