This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4260:MSP430x4xx 系列

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805814/msp430f4260-msp430x4xx-family

器件型号:MSP430F4260
主题中讨论的其他器件:MSP430I2020MSP430I2041

MSP430x4xx 系列包含16位 RISC 微控制器。 TI 是否在 MSP 系列中提供32位微控制器? 我需要以下功能:

(1) 32位微控制器

(2) 20-24位 ADC

(3) SCI (UART) 1-2端口。  

如果 TI 不提供此类组件、请告诉我是否可以使用现有 MSP 系列中提供的16位 RISC 微控制器处理32位数据(加法、乘法、整数和浮点32位)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Imran、

    当然、我们有 MSP432系列器件、它们是 Cortex M4F 32位控制器。 您可以在下面找到这些器件的参数搜索。 不过、这些器件不提供20位 ADC。

    www.ti.com/.../products.html

    如果您属于 MSP430系列、我们确实提供了具有24位 Σ-Δ ADC 的器件、这些器件主要用于电能计量。 您可以在下面找到这些器件的参数搜索结果。

    www.ti.com/.../products.html Sigma Delta

    您可以查看 MSP430的 IQmathLib、它使用32位定点有符号数。

    www.ti.com/.../MSP-IQMATHLIB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、您好、感谢您的快速响应。 我已阅读 MSP432和 MSP430系列器件的详细信息。 我看到只有 MSP430I2020 - MSP430I2041在-40至105摄氏度的温度范围内可用。 所有其他器件的温度范围均为-40至85摄氏度。 请问您能确认我是否对吗?
    因此、我需要工业温度范围(至少-40至105摄氏度)内的 mspx 器件。 请在这方面帮助我。
    谢谢。
    Imran Ali 博士
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I20xx 器件是唯一具有该温度范围内的24位 ADC 的器件。  下面的链接显示了所有这些内容。  I2041、I2040、I2031、I2030、I2021、 和 I2020。

    http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html#~p121=24-bit%20Sigma%20Delta&p1192=-40;105