主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y
我目前有一个 MSP432E401Y Launchpad 设置、其 Wifi UART 模块(Xbee S6B)以115200、8-N-1的速率连接到 UART 7 (使用引脚 PC4和 PC5)。
我想了解有关如何远程更新我在 LaunchPad 上执行的任何程序的任何信息。
目前、代码更新是通过 Code Composer 和连接到电路板的 USB 电缆完成的。
WiFi 模块设置为 TCP 服务器、允许我向电路板发送二进制数据、并通过在 PC 上运行 TCP 客户端程序来检索数据。
我想知道如何利用这一概念将代表可执行代码的数据发送到 launchpad 以对其进行编程。
谢谢
David Nyarko