This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:放大器引入的相移

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801785/evm430-fr6043-phase-shift-introduced-by-amplifer

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:OPA838OPA836

在考虑放大器引入的相移时、如何计算最终 dTOF 并将其转换为流速?

请参阅 sboa309.pdf、

之所以选择 OPA838或 OPA836 、是因为其 GBW 比信号频率高得多、可最大限度地减少引入的相移。

然后、输出被发送到 MSP430FR604x 的内部 PGA。 设置 PGA 的不同增益时相移是否会变化?e2e.ti.com/.../sboa309.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要对此进行研究、并在短期内为您提供反馈。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PGA 的不同增益设置的相移可能有所不同、因为存在一些频率响应、但 DToF 将在 UPS 和 DNS 信号上遇到相同的相移、当估算差分 ToF 时、该相移应消除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 e2e.ti.com/.../tiduej6.pdf

    公式4

    气体介质的速度 与  (1/Tup - 1/Tdown)=△T/(Tup*Tdown)成正比

    这是否意味着延迟在分子上被消除、但在 分母上获得错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我的回答有延迟。

    从理论上讲、您可以正确地看到会出现一些误差、但由于 OPA836或 OPA838是高 GBW 器件、因此引入的误差与系统中出现的任何其他误差相比可以忽略不计。