This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:适合 Nokia 5110 LCD 显示屏的大文本尺寸

Guru**** 2537550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805761/ccs-msp430g2553-big-text-size-for-nokia-5110-lcd-display

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

将 Nokia 5110与 CCS 上的 msp430g2553连接在一起,它运行良好,但对于我的项目,我需要大文本大小。 知道如何获得大文本大小或任何代码。 我会非常高兴地为您服务  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajay、

    我们尚未专门为 Nokia 5110 LCD 显示屏开发示例代码、因为我们的 LCD 显示屏 Booster Pack 基于 Sharp LCD 显示屏(www.ti.com/.../BOOSTXL-SHARP128);) 但是、通过快速的网络搜索"Nokia 5110 LCD 显示屏 MSP430示例"、可以看到许多社区成员使用代码示例将 MSP430与 Nokia 显示屏连接。 从这里开始、与这些示例的创建者联系、将是您开发用于更大文本大小的代码的良好开端。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matt 先生的回复