This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:独立 MSP430G2553

Guru**** 2813455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/803714/msp430g2553-msp430g2553-standalone

器件型号:MSP430G2553

您好!

我在闭合线程中发现了这一点:

'在具有 SBW 的器件上、复位引脚上的电容器被限制在2.2nF (包括线电容和走线电容)。 这是因为 RESET 引脚也是 SBW 信号的时钟引脚(某些 MHz)。
如果 VCC 可以缓慢上升、这不足以在 VCC 仍在上升时使 MSP 保持复位状态。 要使用更大的电容器(用于更大的 Tau)、请将100nF (或更多)连接到 VSS、将10K 连接到 VCC、但在两者和 RST 引脚之间放置一个额外的1k 电阻器。 这足以将高频 SBW 信号与大电容器分离、同时在 VCC 上升期间仍提供较长的低电平。

如果该器件具有单独的 AVCC/AVSS、则建议在两者之间使用单独的10µ μ F 钽/100nF 陶瓷组合、同时通过10欧姆电阻将 AVCC 与 DVCC 分离、并将 AVSS 分别构成 DVSS 到电源 GND 点。 在内部、模拟和数字电源电压可能相差高达0.2V、因此独立的 GND 走线将不会产生电流引起的数字 GND 纹波、而 R/C 滤波器可消除 DVCC-DVSS 电压上的纹波。 这会提供更好的模拟结果。
如果未使用模拟电路、则将 AVCC/AVSS shoudl 直接连接到 DVCC/DVSS。

对于 DVCC、一个47µF μ F 的电解电容器就足够了(无需是钽电容器)。 和100nF 陶瓷电容器。

在5倍及更新型的器件上、必须在 GND (对于内部内核电压稳压器)上添加一个单独的外部470nF 电容器(理想情况下是一个良好的陶瓷电容器、以实现最低的损耗)。 请参阅数据表。"

我是否需要所有这些资源才能将我的 G2553与正在使用的 analogepins 搭配使用?

Greetz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    有关  与编程器的 JTAG/SBW 连接、请参阅 www.ti.com/.../slau278ae.pdf。  用户指南的第2.5节"未使用引脚的连接"也可作为参考。

    顺便说一下、您能否向我介绍一下您提到的主题、以便我了解一下该建议的整个故事。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、您可以:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/560690

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    原理图设计应取决于您的系统规格、例如电源、信号和抗噪要求。 请参阅我回复的文档、了解您的原理图设计参考。 此外、您还可以将设计套件和 TI Designs (www.ti.com/.../toolssoftware) 作为应用的参考。