This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:revA &revB 之间的差异

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805499/msp430g2452-the-difference-between-reva-revb

器件型号:MSP430G2452

你(们)好、Tis

请告诉我们版本 A 和版本 B 之间的区别是什么? 我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    通常、器件勘误表中会提到器件版本。 我检查了 G2452的勘误表、发现修订版 A 和修订版 B 之间没有区别。 这意味着这两个修订版本之间没有功能差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、
    感谢您的回复。