This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:EVM430-F6779评估器件 MSP430F6779入门

Guru**** 2538030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805293/evm430-f6779-getting-started-with-evm430-f6779-for-evaluation-of-silicon-msp430f6779

器件型号:EVM430-F6779

您好!

我有一个非常一般的问题。 是否有任何免费版本的 IAR 可用于与 EVM 连接?

如果没有、可用于在讨论中与 EVM 进行通信的其他 GUI (CCS 以外的 GUI)是什么。

您还能帮助找到基本源代码吗?

如何将相同的内容转储到 EVM 中?

此 EVM 是否附带任何 DediProg 类型的 SPI 闪存板?

我不熟悉嵌入式产品、请多多包涵:)

谢谢

阿塔尔瓦