This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5224:评估板

Guru**** 2689855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RGC64C, MSP430F5224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805284/msp430f5224-evaluation-boards

器件型号:MSP430F5224
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RGC64C

你(们)好

客户考虑 MSP430F5224IRGZR (48引脚)并需要用于此器件的评估板。

客户请求将 MSP430F5224IRGZR 样片与目标板配合使用。

我找到了 MSP-TS430RGC64C 目标板、但遗憾的是、它适用于64引脚 QFN。  

要开发 MSP430F5224IRGZR、我们是否必须使用64引脚 QFN 封装?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我们并未涵盖所有具有专用目标板的器件的所有封装型号。 在这种情况下、对于 MSP430F5224、只有 MSP-TS430RGC64C 可用于64引脚 QFN 封装选项。

    此致
    Peter