This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:CapTIvate 设计开发

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2633, CAPTIVATE-PGMR, CAPTIVATE-FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/802365/captivate-fr2633-captivate-design-development

器件型号:CAPTIVATE-FR2633
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430FR2633CAPTIVATE-PGMR

你(们)好

我想确认一种评估 CapTIvate 设计并将其移至客户应用的方法。

请参阅以下文件。

e2e.ti.com/.../e2e_5F00_eval.xlsx


A 是原型。 原型已完成评估。
因此、应用软件是在原型中准备的。

B 是最终客户的应用、现在正在工作。

使用 A 开发的应用软件将被转移到 B
应用程序将下载到采用 B 设计的 MSP-FET 的 MSP430FR2633中。
这种开发方式到最终系统是否可行?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、na na78、

    在客户'A'设计中编程的 MSP430FR2633由 CAPTIVATE-PGMR 使用 MSP 上的线控(TST 和 RST 引脚)进行编程。
    在设计"B"中、如果客户将 MSP430FR2633 TST 和 RST 引脚提供给 PCB 上的连接器、则 MSPFET 编程器可以采用与"A"相同的方法对 MSP 进行编程。

    这是否能回答您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    感谢你的答复。

    我将要求客户使用引脚布局从 MSP430客户电路板连接到 CAPTIVATE-PGMR、因为 可能需要使用 CapTIvate 设计中心对客户的布局进行微调。

    在这种情况下、客户的电路板仅可通过 SBW 进行编程。  

    这是否合理?

    我还有其他问题。

    CAPTIVATE-FR2633在外部具有32KHz XTAL。

    在 schamatics 中、XTAL 被点线包围。 (我不知道这意味着什么)

    是否可以消除 XTAL?  如果消除 XTAL、是否会产生任何影响?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果客户要使用 CapTIvate 编程器进行编程和调优、则电路板应具有以下连接:

    *+3.3V (可选)=如果编程器在编程和调优期间为客户电路板供电。 如果电路板自供电、则不需要。
    * GND
    * TST =编程
    * RST =编程

    所需的其他引脚取决于客户将与 CapTIvate 设计中心一起使用的通信接口(UART 或 I2C)。
    * TXD (UART)或 SDA (I2C)
    * RXD (UART)或 SCL (I2C)
    *仅当使用 I2C 时才需要 IRQ (可选)

    外部32kHz 晶体用于为系统和 CapTIvate 间隔计时器提供超低功耗(1uA)时钟源、允许外设在 CPU 保持低功耗模式时执行测量。 如果器件由电池供电、这一点很重要。 如果没有电池供电、则无需晶体、而内部 REF0时钟源(15uA)可用于 CapTIvate。

    另一个可能需要外部晶振的原因是、如果使用 UART 接口并且器件将经历电压变化(电池运行)或温度发生极端变化、那么时钟系统的稳定时钟源就是为了获得稳定的时钟源。 晶体在温度范围内的漂移通常非常低、并保持可靠的频率、以确保 UART 通信中没有错误。
    如果客户不使用 UART、则不需要晶振。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、na na78、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。