This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:MSP430I2041 ADC ENOB 和噪声性能

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805217/msp430i2041-msp430i2041-adc-enob-and-noise-perfomance

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:ADS1234

你(们)好

我们计划使用 MSP430I2041而不是 ADS 1234来节省控制器成本。比较数据表时  、MSP430I2041的数据表中没有 ENOB 和噪声参数。 因此,您能否提供帮助并分享 ADS1234中指定的 MSP430I2041的 ENOB 和噪声参数。  MSP430I2041的性能是否与 ads1234类似。

此致

ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    在 MSP430i2041数据表中、您可以找到 SINAD 和 THD 值。 实际上、您可以从这两个参数表中获取 ENOB。

    ^^、您可以通过以下方式获得 SNR:SNR =-10 * log ((10 μ s (-SINAD/10))-(10 μ s (-THD/10)));

    然后、您可以通过以下方式获得 ENOB:ENOB =(SNR - 1.76dB)/6.02。

    或者、如果您发现它有点复杂、您还可以将 SNR 替换为 SINAD、因为它们非常接近。 因此、ENOB 为(SINAD - 1.76dB)/6.02。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    哈里