This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2153:GPIO 阻抗

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/803256/msp430g2153-impedance-of-gpios

器件型号:MSP430G2153

E2E、  

我正在尝试找到 MSP430G2153 GPIO 的输入和输出阻抗。  我想为 SPI 信号创建一个模型、但需要知道如何从数据表中计算源电阻和负载电阻。  

从下面的数据表中可以看出、源阻抗可以通过0.3V 压降和6mA 电流计算得出、该压降大约为50欧姆。  

根据负载阻抗、最大泄漏电流为3V/50nA、负载电阻模制为60M 欧姆。  

 在什么情况下、我会使用 内部下拉电阻器将负载阻抗设置为20k 欧姆?  

谢谢、

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torma、

    对于源电阻计算、您的方法可以获得拔模值。 电阻值是非线性的。 为了获得准确的值、您可以参考图6至图9 (典型特性、输出)。 例如、在图9中、电压降为0.3V、在3V-2.7V 情况下为10mA。 因此、在本例中、我们可以获得30欧姆的源电阻。
    对于负载电阻计算、您的方法也可以获得拔模值。 但请注意、50nA 只是最大值。 因此、60M 欧姆是整个过程、温度和电压变化范围内的最小值。
    内部上拉和下拉电阻器用于输入情况。 对于输出情况、应通过复位 PxREN 寄存器来禁用内部上拉和下拉电阻器。 否则、输出将异常。

    此致、
    Lixin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torma、

    我对你很长时间没有心。 我想这对您来说已经解决了。 如果您有其他问题、请直接回复此主题。

    谢谢、
    Lixin