This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6723A:如何连接 DAC7760

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, MSP430F6723A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805124/msp430f6723a-how-to-connect-dac7760

器件型号:MSP430F6723A
主题中讨论的其他器件:DAC7760

你(们)好
我的客户正在考虑 MSP430F6723A 和 DAC7760。
他们希望使用 MSP430 SPI 通信来控制 DAC7760。

问题:
我们能否通过以下连接来控制 DAC7760?
(DAC7760⇔MSP430F6723A)
LATCH←GPIO
SCLK←UCxCLK
DIN←UCxSIMO
SDO→UCxSOMI
CLR←GPIO
CLR-SEL←GPIO

(DAC7760选项:1~5V、4~20mA 输出)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我

       您可以参阅 DAC7760数据表中的典型应用以及引脚配置和功能。

      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7760.pdf

     

       如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击 此已解决我的问题  按钮。

    此致

    Johnson