This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430RHA40A:将 SBW 与 MSP-FET 配合使用时出现问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739, MSP-FET, MSP430FR5738, MSP-TS430RHA40A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799408/msp-ts430rha40a-problem-using-sbw-with-msp-fet

器件型号:MSP-TS430RHA40A
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5739MSP-FETMSP430FR5738

您好!

当我尝试使用具有 CCS 的 SBW 对 MSP430FR5739进行刷写/编程时、遇到了一个奇怪的问题。 对于 SBW、将 Devkit JP4至 JP9放置在1-2上。 C5是 DNP。 该程序仅与 JTAG 或 MSP-FET 的较早版本一起闪烁。

我有两个版本的 MSP-FET、串行1805002D7的最新版本在尝试使用 CCS 刷写代码时出现问题、我将获得:

"连接到目标时出错:未知设备"(仅在使用 SBW 时) 

较旧版本的 MSP-FET 正在上传代码、但并不总是能够进行连接。 有时、它完全拒绝连接。

关于 JTAG 工作正常的更多信息、我需要 SBW 工作、我不确定是什么导致了问题、我有一个使用 MSP430FR5738的原型、它有完全相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ali

    为什么要将 C5设为 DNP? 您可以放置一个2.2nF 的电容器进行尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、根据这篇文章、  这是 MSP-TS430RHA40A 的问题。

    Devkit 包装盒中没有任何 C5。 作为参考、我的另一个设计在安装2.2nF 时存在完全相同的问题。 我将附加原理图、以便您查看。

    在该帖子中、问题尚未解决、您是否有任何变通办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    您是否将 JP1放置在1-2上以提供电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经尝试过1-2上的 JP1来提供 FET 工具电源、2-3上的 JP1来提供外部电源。 行为是相同的。

    作为参考、不带 CE 标签的 MSP-FET (V1.2)的旧版本可同时适用于这两种配置。

    请参阅随附的图像、了解 MSP-FET 的设置和两个版本。

    您有权变措施吗? 我的另一个系统只有 SBW、我想同时使用 MSP-FET 的 V2。

    (未连接的(V1.2)工作正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ali

    我已经重现了您的问题、我们正在研究此问题。 如果我有任何进展、我将向您更新。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ali

    与新版本的 MSP-FET 相关。 我们将在将来更新 MSP-FET 的固件。 您能否向我发送您的电子邮件地址、我将在我们获取固件更新时通知您。 将首先关闭该线程。

    此致
    Gary