This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:旧的 MSP-FET 带状电缆是否与新的 MSP-FET 兼容?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804792/msp-fet-is-the-old-msp-fet-ribbon-cable-compatible-with-the-new-msp-fet

器件型号:MSP-FET

您好! 我想为 MSP-FET 带状电缆设计一个简单的适配器。 我将把它与 我的旧 MSP-FET 结合使用 、我想知道它是否也可以与 新的 MSP-FET 配合使用

两根带状电缆(包括连接器)是否兼容? 如果否、是否有人可以指示连接器代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克里斯蒂安、

    是的、14引脚扁平带状电缆可与任一编程器配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!