This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何使 msp432e401y 微控制器充当 http 服务器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804607/msp432e401y-how-to-make-msp432e401y-microcontroller-function-as-a-http-server

器件型号:MSP432E401Y

你(们)好  

我正在处理一个项目、并且正在使用 MSP432E401Y 微控制器。

我尝试在微控制器中存储 HTML 页面、并使微控制器成为 HTTP 服务器、 这样可以通过微控制器托管的移动浏览器来访问 HTML。

此外、HTML 页面包含一个按钮、我可以使用该按钮来控制连接到微控制器的 LED。

有人能告诉我这是否可行? 如果是、我该怎么做?

我了解 HTML、因此可以构建 HTML 页面、但我不知道将其集成到微控制器中。 此外、我对 JSON 和 AJAX 的了解很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个 http 服务器示例"基于以太网的 IO_CONTRAINE"、它执行了这种操作。 我使用了 Resource Explorer 中的一个:

    dev.ti.com/.../node

    这个使用 lwIP、因为这是我感兴趣的内容。 我认为可能有其他人使用 TI-RTOS 和/或 FreeRTOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。
    我需要一个 HTML 配置页面、使用该页面、我应该能够配置微控制器、如设置其器件 ID、器件名称等
    这些参数将不断变化、因此我希望使用 HTML 页面来更改它们、而不是在微控制器中反复对它们进行硬编码。
    您能告诉我我该怎么做,最重要的是,我需要学习 json、Ajax、javascript 或任何其他工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果该示例对您没有帮助、我必须服从其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。