This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:与器件连接的 SD 卡

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804242/msp432e401y-sd-card-interfacing-with-the-device

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我正在尝试使用 SDIO 协议将 SD 卡与 MSP432板连接。

但我不确定电路板 SDIO 是否是 SDIO?

另外、哪一种更适合数据记录 SPI 或 SDIO?

哪些文件扩展名最适合数据记录?

我将.csv 文件用于相同的文件。

注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ravi、

    MSP432E4没有 SDIO 外设。 但是、我们在 SimpleLink MSP432E4 SDK 中提供了示例、展示了如何使用 SPI 与 SD 卡进行连接。 示例(fatsd、fatsDraw 和 sDraw)位于文件夹"./examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/drivers。

    谢谢、
    SAI