This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F47197:关于带能量监控 IC 的负载类型检测(NILM)

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47197, MSP430F6779A, MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804469/evm430-f47197-regarding-load-type-detection-nilm-with-energy-monitoring-ic

器件型号:EVM430-F47197
主题中讨论的其他器件:MSP430F47197MSP430F6779AEVM430-F6779MSP-EM-DESIGN-CENTER

您好!

我们希望使用能源监控。 我们希望实现用于负载类型检测的 NILM 算法。

您是否有任何支持 NILM 功能的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 我不熟悉 NILM、我认为我们没有展示此功能的参考设计。 但是、我们的参考设计支持功率因数(PF)和无功功率/能量测量。

    这是否适用于新项目? 如果是、我不建议使用 MSP430F47197、而是我们较新的 MSP430F6779A 器件和 EVM430-F6779。 在软件方面、您还可以利用我们的电能测量设计中心和软件库(MSP-EM-DESIGN-CENTER)或 EMDC、而不是开发您自己的计量软件和算法。 如果您可以将 PF 和无功功率测量用于 NILM 算法、EMDC 支持在 F6779A 上进行这些测量、因此这应该可以加快您的开发速度。

    使用适用于 MSP430TmMCU 的全新电能测量设计中心和软件库加快您的计量设计

    此致、

    James