This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5309:替代 MSP 建议

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804128/msp430f5309-alternate-msp-suggestion

器件型号:MSP430F5309

MSP430F5309IZQER 似乎正在停产。  您能否为产品系列中具有以下特性的同类解决方案提供建议:

  • 小型封装(理想情况下为5x5mm 或更小)
  • DVDD/AVDD = 1.8V
  • 系统时钟1MHz (< 180µA 激活)
  • 低功耗模式= LPM3 (< 1.1µA lpm)
  • 35x GPIO (具有/输出内部上拉/下拉电阻)
  • 2条 SPI-3线
  • 1个 ADC 输入
  • 2/3x PU (端口 PU)

谢谢。