This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:汽车应用中的 MSP430FR2633

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804236/msp430fr2633-msp430fr2633-in-automotive-application

器件型号:MSP430FR2633

尊敬的 TI 专家:

我有客户希望在汽车应用中使用 MSP430FR2633来实现 CapTIvate 功能。

如数据表所示、温度范围为-40°C 至85°C、不是汽车级。

请注意、是否有任何汽车级 CapTIvate MCU?

如果不是、MSP430FR2633是否适合用于汽车应用?

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    MSP430FR2633没有汽车级器件型号。 目前还没有汽车级 CapTIvate MCU。
    关于 MSP430FR2633可用于汽车应用、它取决于应用要求:它是否为出厂安装的产品、温度范围是否满足要求、规格是否满足测试要求。

    谢谢、
    Lixin