尊敬的同事:
我正在使用嵌入在 LPM3中以低频运行的 MSP430FR5969中的 ADC。
然后、我将尝试通过 DMA 将转换结果传输到给定的存储器位置。
但是、我在使用 DMA 后产生的 LPM 有问题。
我认为 MCU 会在传输数据后返回到 LPM3、但它会保持在 LPM0中。
这是我们应该期望的结果、还是我在配置中做了一些错误的事情?
非常感谢您的参与、
Ferran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的同事:
我正在使用嵌入在 LPM3中以低频运行的 MSP430FR5969中的 ADC。
然后、我将尝试通过 DMA 将转换结果传输到给定的存储器位置。
但是、我在使用 DMA 后产生的 LPM 有问题。
我认为 MCU 会在传输数据后返回到 LPM3、但它会保持在 LPM0中。
这是我们应该期望的结果、还是我在配置中做了一些错误的事情?
非常感谢您的参与、
Ferran
尊敬的 Matt:
感谢您的回答!!
接下来、您可以找到我用于设置 ADC、计时器和 DMA 的代码。
您的任何反馈、肯定会有所帮助!!
LF 下的 ADC 的//配置
ADC12CTL0 = 0x0010;// S&H:4 clk
// ADC 打开
ADC12CTL1 = 0x060C; // 32kHz
//重复单通道
// Clk 源:ACLK
// SAMPCON 信号来源于采样定时器
//它由计时器触发
ADC12CTL2=0x0011;//转换10位
//启用 ADC 的低功耗模式
//与 ADC12MEM0相关的寄存器:
ADC12MCTL0 = 0x0082; // A2 ADC 输入选择
//电压基准为 Vcc
ADC12CTL0 |= ADC12ENC; //启用 ADC
//配置 Timer0_A3以定期触发 ADC12
TA0CCR0 = 32768; //为了使周期为1s。计时器每秒激活 ADC 而不中断 CPU
TA0CCTL1 = OUTMOD_3; // TACCR1设置/复位
TA0CCR1 = 32767;
TA0CTL = tassel_ACLK | MC__UP;// ACLK、UP 模式
DMA 的//配置
DMACTL0 = DMA0TSEL_26; // DMA 通道0由 ADC 转换结束触发
DMA0CTL = 0x0010; // DMA 使能
//源和目的是一个字,而不是一个字节
//源地址不变
//目标地址递增;现在禁用
//为了获得增量,我们应该具有0x4C10
//重复单次传输
DMA0SZ = 1; //传输1字节/字
__data16_write_addr ((unsigned short)&DMA0SA、(unsigned long)&ADC12MEM0); //DMA0SA:具有源地址(ADC12MEM0)的寄存器
__data16_write_addr ((unsigned short)&DMA0DA、(unsigned long)&DMA_dst); //DMA0DA:具有目标地址的寄存器(DMA_dst 在开头定义)
//进入睡眠模式
_bis_SR_register (LPM3_bits); //进入 LPM3、不启用中断
Ferran、
我汇总了一个代码示例、该示例可实现您在帖子中所述的内容。 我将 ACLK 初始化为在低频晶振上运行、然后将 ADC 捕获配置为触发 DMA 传输、而不会唤醒器件或进入中断。 您可以找到电流消耗屏幕截图和粘贴在下面的代码。 根据我所能知、一旦启动代码执行并启动 ADC、我们就会从此处对器件进行采样、并保持在 LPM3电流消耗水平(~1uA)、除非对 ADC 进行采样并使用 DMA 进行数据传输(在电流曲线中显示为尖峰)。
#include #include int main (void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止 WDT //将 GPIO 配置为其最低功耗状态 P1OUT = 0; //所有 P1.x 复位 P1DIR = 0xFF; //所有 P1.x 输出 P2OUT = 0; //所有 P2.x 复位 P2DIR = 0xFF; //所有 P2.x 输出 P3OUT = BIT0; //所有 P3.x 复位 P3DIR = 0xFF; //所有 P3.x 输出 P4OUT = 0; //所有 P4.x 复位 P4DIR = 0xFF; //所有 P4.x 输出 PJOUT = 0; //所有 PJ.x 复位 PJDIR = 0xFFFF; //所有 PJ.x 输出 //设置 XT1 PJSEL0 = BIT4 | BIT5; //对于 XT1 P1SEL0 |= BIT2; //为 ADC 函数 P1SEL1配置 P1.2/A2 |= BIT2; // //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活 //先前配置的端口设置 PM5CTL0 &=~LOCKLPM5; //时钟系统设置 CSCTL0_H = CSKEY >> 8; //解锁 CS 寄存器 CSCTL1 = DCOFSEL_0; //将 DCO 设置为1MHz CSCTL2 = SELA_LFXTCLK | SELESS__DCOCLK | SELM_DCOCLK; CSCTL3 = DIVA__1 | DIVM_1; //设置所有分频 器 CSCTL4 &=~LFXTOFF; 执行 { CSCTL5 &=~LFXTOFFG; //清除 XT1故障标志 SFRIFG1 &=~OFIFG; }while (SFRIFG1 & OFIFG); //测试振荡器故障标志 //配置 DMA 通道0 __data20_write_long ((uintptr_t)&DMA0SA,(uintptr_t)&ADC12MEM0);//从 ADC12MEM0写入 //源块地址 __data20_write_long ((uintptr_t)&DMA0DA,(uintptr_t) 0x1C40); //目标地址 //目标单地址 DMACTL0 |= DMA0TSEL_26; //由 ADC12触发的 DMA 转换结束 DMA0SZ = 1; //传输一个字节/字 DMA0CTL = DMADD_4 | DMAIE;// Rpt 单次传输,如果 GIE 被置位 DMA0CTL,则启用中断|= DMAEN; //启用 DMA0 ADC12CTL0 = ADC12SHT0_0 | ADC12ON; //采样时间、S&H=4、ADC12打开 //使用 TA0.1触发和重复单通道 ADC12CTL1 = ADC12SHP | ADC12SH_1 | ADC12CONSEQ_2; // A2 ADC 输入选择;VREF+= VREF ADC12MCTL0 = ADC12INCH_1 | ADC12CONSEQ2;// ADC12IE0 | ADC12EOS //启用 ADC 中断 ADC12CTL0 |= ADC12ENC | ADC12SC; //开始采样/转换 //配置 Timer0_A3以定期触发 ADC12 TA0CCR0 = 2048-1; // PWM 周期 TA0CCTL1 = OUTMOD_3; // TACCR1设置/复位 TA0CCR1 = 2047; // TACCR1 PWM 占空比 TA0CTL = tassel__ACLK | MC__UP; // ACLK、向上计数模式 //_ bis_SR_register (LPM3_bits | GIE); //输入 LPM3、启用中断 __bis_SR_register (LPM3_bits); //lpm 永远 返回0; }
此致、
Matt