请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5739、 ENERGIA在 msp430fr5739中、我找不到用于连接到 SIM900A 微型 CAN 的代码、你们可以帮我找到这个数字。我想使用 Code Composer Studio 使用 C 语言编写代码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 msp430fr5739中、我找不到用于连接到 SIM900A 微型 CAN 的代码、你们可以帮我找到这个数字。我想使用 Code Composer Studio 使用 C 语言编写代码
您好!
在快速在线搜索后、我找到了几个使用 Energia 的资源、但很少有支持 C 语言的资源。
要了解在将代码从闪存器件迁移到 FRAM 器件时需要更改的代码、请参阅以下迁移指南。
此致、
James