This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:能够检测低流速

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/803440/msp430fr6989-ability-to-detect-low-flow-rates

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

你(们)好

 我将使用 MSP430FR6989 进行水流测量。  它显示了这一点

能够检测低流速(<1升/小时)

那么、它是否每小时小于50毫升? 请检查一下。

正在等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    如果您正在寻找分辨率更高的流量测量、我建议您使用具有超声波传感器的 MSP430FR6047或 MSP43FR6043。 这些平台应能够检测 较低 的流速。

    BR、
    Leo