This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230:器件方向

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/803297/msp430g2230-device-orientation

器件型号:MSP430G2230

为了避免愚蠢的错误、有人可以确认 MSP430G2230的引脚1方向吗?  根据数据表、它没有嵌入或打印的"点"、但它的一端有一个打印条  我们假设条形标记引脚1和8、但最好确认这一点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为您是正确的、但我正在咨询负责的生产工程师。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以分享该设备的照片吗?

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、我们可以确认、这是该封装和该 MSP 器件的正确标记、以及引脚1和引脚8的线标记。

    此致
    Peter