This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733:SD24_B 共模输入范围

Guru**** 667380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799866/msp430f6733-sd24_b-common-mode-input-range

器件型号:MSP430F6733

您好!

我对 SD24_B 输入范围有疑问。

编码为绝对最大额定值、
  SD24_B 输入引脚(SD0N0、SD0P0、SD1N0、SD1P0、SD2N0、SD2P0    -0.3V 最小值~ Vcc + 0.3V 最大值

和 5.15 SD24_B 规格(第52页 ),
   共模输入电压范围                                                          AVSS–1Vmin ~ AVCC max


我不知道共模电压为什么超过绝对最大额定值。
我可以将 SD24用作双极输入吗?
该器件在输入级中是否具有衰减器?

顺便说一下、 我们的客户设置如下。

 PGA 增益= 1
 AVCC = DVCC = 3.3V、 AVSS = DVSS = 0V
 SD0P0 =-900mV ~+900mV (可变输入电压)
 SD0N0 = 0V (固定值)

我们可以在这种情况下使用吗?
我认为这是不可能的。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉、我的理解不正确。
    这不是一个不包括 Vcore 的规格、而是一个不包括 Vcore、SD24等的规格。。。
    我自己解决了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您发布原始问题的后续跟进。 我相信这会有助我们的社区成员,他们可能会有同样的问题。

    此致、

    James