This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:带 lwip 的 ping 支持(无 RTOS)

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/802810/msp432e401y-ping-support-with-lwip-no-rtos

器件型号:MSP432E401Y

大家好、我有一个使用 lwip 而不使用 RTOS 的项目、我的项目基于以下示例: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOoA7W7yQeZdRcpVGT6w3Q__J4.hfJy__LATEST

该项目工作正常、但我尝试添加 ping 支持、但没有成功。 由于 Resource Explorer 上没有 ping 示例、因此我将其用作指南:  

http://download.savannah.nongnu.org/releases/lwip/ (contri-2.1.0/apps/ping)

然后我修改了 lwipopts.h 文件:我启用了 LWIP_ICMP 和 LWIP_RAW (请参阅附加的文件),但运气不好。

我注意到的是、当我对开发套件执行 ping 操作时、如果出现以下情况、程序 A 将不会进入此模式:

请提供任何帮助。 我附加了我的 ping.c 文件

e2e.ti.com/.../ping.c

e2e.ti.com/.../lwipopts.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    请查看以下 E2E 帖子? e2e.ti.com/.../2938129

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我只看到了建议的答案、但没有解决我的问题。 现在、我单击了我可以看到解决方案的所有响应。

    谢谢、
    Richard