This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否支持 OTA?

Guru**** 2561060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/802880/msp432e401y-does-it-support-ota

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

你(们)好

我正在处理一个需要具有以太网和 OTA 升级支持的微控制器的项目。

我不熟悉这两种情况(以太网和 OTA)、也不了解什么。

我想知道以下问题的答案:

1.我们是否需要在外部连接 MSP432E401Y 微控制器以实现以太网连接或仅连接微控制器就足够了的任何额外硬件?

2. MSP432E401Y 是否支持 OTA 升级? 如果是、如何操作?

3.您能不能推荐任何其他具有我所需功能(以太网和无线升级支持)的德州仪器(TI)微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mritunjoy、您好!

    MSP432E4 MCU 附带集成以太网 MAC 和 PHY。 因此、以太网连接所需的主要外部组件是磁性元件和 RJ45连接器。

    开发板 MSP-EXP432E401Y 显示了以太网连接所需的外部组件。

    我们还没有针对 MSP432E4器件的 OTA 支持。 但是、我们具有引导加载程序支持。

    希望这些信息对您有所帮助!

    此致、
    SAI