This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:如果相位长度都设置为1

Guru**** 2390600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/803116/msp430fr2633-if-the-phase-lengths-are-both-set-to-1

器件型号:MSP430FR2633

您好!

对于设计指南中描述的内容有疑问、请告知我。

μ■CapTIvate 技术指南(抗噪性能)
softwaredl.ti.com/.../ch_design_guide.html

・摘录
对于互(投影)容量传感器、使用2MHz 至4MHz 的转换频率。
如果相位长度都设置为1、f / 4的分频器可提供2MHz 的有效转换频率。


以上是链接内容的摘录。
这表示相位长度都设置为1。
这意味着什么。
我不太理解相位长度的含义、也不清楚相位长度的设置位置。

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDDOOR、

    在 CapTIvate 设计中心 GUI 中、您可以转到传感器属性-> Conversion_Control ->单击"Charge Hold Phase Length "或"Transfer Sample Phase Length "、查看相位长度的说明。

    您还可以在 CapTIvate 技术指南术语表部分找到相关说明:
    software-dl.ti.com/.../ch_glossary.html

    默认情况下、也在大多数用例中、我们将 相位长度设置为1。

    谢谢、
    是的