This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:跳频

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/803119/msp430fr2633-frequency-hopping

器件型号:MSP430FR2633

您好!

CapTIvate 具有跳频设置。
如果该位置位、则在发生噪声后跳频停止时是否会发生跳频?
还是在任何时候执行跳频?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DDDOOR、

    启用跳频功能后、系统将在每次转换时以4种不同的频率执行转换。

    CapTIvate 外设包含一个用于转换时钟的专用片上振荡器。 该振荡器具有跳频功能。 这种能力使得振荡器能够切换至四个基本转换频率中的一个、这些频率被策略性选择以避免谐波重叠。 如果噪声存在于转换频率或其谐波上、则将消除该频率的转换结果。

    谢谢、
    是的