This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5969:如何测量超级电容器在卡 MSP-exp430fr5969上的电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800236/ccs-msp-exp430fr5969-how-to-measure-the-voltage-that-the-supercapacitor-has-on-the-card-msp-exp430fr5969

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我有一个问题、应该如何配置 MSP-exp430fr5969卡的不同跳线、例如跳线 J2和 J11、然后通过连接跳线(J8)的引脚 VCC 和 GND 来测量超级电容器的电压; 或者还有其他方法可以测量卡超级电容器的电压、有人能告诉我吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meliza、

    您可以在 MSP-exp430fr5969用户指南中找到相关信息。  http://www.ti.com/lit/ug/slau535b/slau535b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、但我一直在阅读用户指南、对我来说仍然不清楚。

    MSP-exp430fr5969 上 EEC-S0HD104H 电容器的引脚或电压调节器的电压是多少。

    到目前为止、我使用跳线引脚 J8、但当我测量电压时、这些引脚始终为零、我认为可能是我的跳线或卡配置有误。

    我也不确定 J8是否允许我测量电容器的电压或卡的电压。 非常感谢您的回答、我仍然很关注您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    您刚才展示的配置是加载电容器器件、幸运的是、我已经这样做了、我的问题是、在加载电容器后、如何测量电容器的电压。 非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说测量电容器电压时、您是说通过 MSP430还是万用表测量电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这两种情况下都可以:

    为了尝试使用 MSP430测量电压、我尝试运行 GUI OutOfBox_MSP430FR5969_GUI。

    使用万用表、我尝试从跳线 J8的 VCC 和 GND 引脚进行测量、但该值始终为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的努力、但我不知道我们为什么无法理解。

    我已经加载了 MSP-exp430fr5969的电容器、因为我在图像中显示了评估、但是当这种情况发生放电时、我现在有兴趣了解电容器的电流负载或电流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meiliza、

    从原理图中可以看到、J8可用于测量电压、J9可用于测量电流。