This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:使用示波器测量晶体振荡器频率时出现问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800243/ccs-msp430f5438a-problem-measuring-crystal-oscillator-frequency-with-oscilloscope

器件型号:MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

HY、  

我尝试使用示波器测量 msp430f5438A 实验板的晶体振荡器频率、但无法读取任何值。 问题可能出在哪呢?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在进行测量时振荡器停止工作、则探头将加载晶体。 或者频率对于您的示波器而言过高。
    很难从这里告诉我们。 确保尝试晶振的两侧、一侧的灵敏度将低于另一侧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kary、

    我们已经有10天没有收到您的消息,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。