请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 您好!
我需要与具有1MHz DCO 的 ws2812 LED 交谈...
是否可以在主程序循环中将 DCO 更改为8MHz 并恢复为1MHz?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要与具有1MHz DCO 的 ws2812 LED 交谈...
是否可以在主程序循环中将 DCO 更改为8MHz 并恢复为1MHz?
谢谢