This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:动态更改 DCO 速度

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/802447/msp430g2553-change-dco-speed-on-the-fly

器件型号:MSP430G2553

您好!

我需要与具有1MHz DCO 的 ws2812 LED 交谈...

是否可以在主程序循环中将 DCO 更改为8MHz 并恢复为1MHz?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    当然、您可以在主循环中重新配置 DCO。 但是、如果有任何其他外设正在使用 DCO 时钟源、请务必小心。