This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1019:TIDM-1019:EVM430-FR6047可用的原理图与 TIDM-1019页面中的 pdf 不匹配。

Guru**** 2545600 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801465/tidm-1019-tidm-1019-the-schematics-available-to-evm430-fr6047-do-not-match-the-pdf-in-tidm-1019-page

器件型号:TIDM-1019
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047MSP430FR6047

您好、Eddie、

i)找到 附加的 EVM 板 PIC、请向我发送与之相关的所有更新文档。

II)在 http://www.ti.com/tool/evm430-fr6047#technicaldocuments 页面中、什么是 Rev A、Rev B 和 Rev C?

请告知、

BR、

Antonio

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我想您正在响应这个以前锁定的主题: e2e.ti.com/.../773391

    我将向 Eddie 发送一条消息、以便他可以共享正确的原理图。

    您可以在右上角的 EVM430-FR6047或这张照片下阅读修订版吗? 它有点模糊、我无法判断它是读取版本2.0还是版本3.0。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    它指出 、MCU018 修订版2.0。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    修订版2.0是一款预发布板、也用于更新了修订版 B MSP430FR6047 IC (注释修订版 B IC 上的标签)。  对于发行版、修订版更改为字母、修订版为修订版 A 是释放板。  2.0和修订版之间唯一真正的电气差异 A 是删除了 TP1、TP2、TP3和 TP4。  其他更改包括丝印更改。  

    我已随附 reference.e2e.ti.com/.../EVM430_5F00_FR6047_5F00_sch_5F00_2_5F00_0.pdf 的2.0原理图