This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736、TIDC_EVSE_WIFI

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-EVSE-WIFI, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801887/msp430f6736-msp430f6736-tidc_evse_wifi

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好!  

我修改  随附图片中所示的 TIDC-EVSE-WIFI TI 设计。 由于我没有找到 CC3100_EM_BP_ADAPTUR、因此我按照 TIDUBV2的表4所述映射了这些引脚。 我对 EVM 和 CC3100BOOST 卡都进行了编程、但看不到其 WLAN 网络。 我在 proc 的 board.h 文件中检查了 NHIB 映射的定义、看起来是错误的、映射被分配到设计中的试点。 此外、IRQ 映射也会完成到端口 P1.2。 它们都连接到 JP5和 JP6。  当我将 CC3100BOOST 连接 到 EVM 时、WIFI 无法正常工作。 请告诉我如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳维德
    您是正确的、看起来在已发布的源代码中存在错误。 NHIB 应为8.6、而不是8.7。 它可以通过跳线在 BoosterPack 上手动上拉、以使 CC3100保持完全运行模式。
    IRQ 线路还需要连接到一个可中断端口(1.x 或2.x)。 如果我正确地回忆一下、我们使用跳线手动完成了这一操作。 如果您要更换主板而不使用其它射频接头,则可以将 X11-4连接到 RX0信号以启用 IRQ。

    此致、
    BART