This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:IrDA 示例代码

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638, MSP430FG4619, MSP430F149, MSP430F2274, BOOST-IR, MSP430FR4133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800952/msp430f6638-irda-example-code

器件型号:MSP430F6638
主题中讨论的其他器件: MSP430FG4619MSP430F149MSP430F2274BOOST-IRMSP430FR4133MSPWARE

大家好

请为 MSP430F6638提供 driverlib 级 IrDA 示例代码。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohit、

    我将就您的请求与 driverlib 团队联系、并尽快回复您、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    请提供在 MSP430F6638 MCU 上实现 IrDA 的任何文档或专用应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohit、

    我没有听说过 driverlib 团队、但通过快速谷歌搜索、我找到了此应用报告(www.ti.com/.../slaa202b.pdf) 、其中包含基于 MSP430F149、MSP430FG4619和 MSP430F2274的 IrDA 示例。 如果您想开始处理您的项目、您可以使用该应用报告中提供的示例代码、只需将 IrDA 功能移植到 MSP430F6638即可。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经下载了该代码、但该代码使用汇编语言。
    请提供 C 语言代码、以便我可以在我的项目中使用该代码。

    谢谢
    Mohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohit、

    如果您更喜欢 C 代码格式的示例、则可以参考 BOOST-IR 登录页面(www.ti.com/.../BOOST-IR)中提供的示例代码。 此示例代码是为 MSP430FR4133创建的、但您可以将 IrDA 实现方式移植到器件中。 根据我所能知、没有专门为 MSP430F6638制作的示例代码、因此您必须移植您在网站上找到的示例。

    下面是一些其他资源、它们似乎提供了 IrDA 模块的 C 代码格式示例:
    gist.github.com/.../943392
    e2e.ti.com/.../665510

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要用于 MSP430F66XX 系列 IrDA 实现的驱动程序库级别 C 代码。

    正如 TI 声称的、MSPware 可帮助开发人员轻松使用现成的库。 我找不到任何用于 IrDA 的示例代码或任何支持。

    您提供的示例代码对我没有用处。

    请指导我完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    我收到了驱动程序库团队的一个消息、即没有用于 IrDA 实现的驱动程序库示例代码、TI 提供的唯一示例就是我已经与您共享的示例。

    我理解您的顾虑、并将确保将您的情绪传达给 driverlib 团队、以考虑为该模块制作其他示例代码。

    到目前为止,您可以使用 《使用 MSP430FR4xx 实现红外远程控制》应用报告、 《使用 MSP430TmMCU 实现 IrDA》应用报告booster pack 配套资料MSP430F5xx/6xx 用户指南和我共享的示例代码来开始开发您的项目。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我已经解决了这个问题。

    我正在附上为我工作的代码。

    e2e.ti.com/.../usci_5F00_a_5F00_uart_5F00_IrDA.c