This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430G2553:用于 IAR 工作平台的具有 MSP430G2553的 SD 卡接口

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801796/compiler-msp430g2553-sd-card-interface-with-msp430g2553-for-iar-workbench

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想将 MSP430G2553 (主器件)与 SD 卡(从器件)连接、并将数据写入 SD 卡并将其存储。

我想将电压、电流以字或 Excel 格式存储到 SD 卡上。

在 SD 卡上使用 SPI 进行全双工通信的任何示例代码都很有用、因为对于 SD 卡存储、它需要 SPI 通信。

下面的链接显示了 SD 卡接口、但它需要 DMA 访问。

http://www.ti.com/lit/an/slaa281c/slaa281c.pdf

但根据数据表、MSP430G2553不包含任何 DMA。

此致、

Phanendra