This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:MSP430F2617无法独立启动、在连接 MSP-FET 的情况下启动完美。

Guru**** 2769405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/802038/msp430f2617-msp430f2617-fails-to-start-stand-alone-starts-perfectly-with-msp-fet-attached

器件型号:MSP430F2617

这是一个解决方案、而不是一个问题。

我刚刚花了几天时间来跟踪这个错误;调试器没有用处、这是因为在连接 JTAG 时、器件启动得非常完美。

固件的 Debug 和 Release 版本都出现问题。

这是由2617器件勘误表中的 BCL12引起的。  我在启动后不久将 DCO 设置为信息存储器中的校准8MHz 值。

这会导致 DCO 在某些情况下停止。

该解决方案由勘误表建议:清除 DCOCTL、递增或递减 BCSCTL1中的 Rsel 位、直到它们与所需的值相匹配、最后将 DCOCTL 设置为信息存储器值。

系统现在每次都能完美启动。

我希望这能节省很多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、

    感谢您的分享。