This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:MSP430G2231

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801386/msp430g2231-msp430g2231

器件型号:MSP430G2231

尊敬的团队:

     我需要对 MSP430G2231时钟配置进行澄清、我们将 CALDCO_12MHz 微控制器与  MSP430G2231搭配使用、方法是添加 msp430x20x2.h 头文件、该文件不应使用、因为该微控制器未针对 MSP430G2231定义、 但令人困惑的部分是、我们的固件在大多数时间都可以正常使用该时钟配置、只是在我们遇到问题的时候。

     我想知道  ,如果 CALDCO_12MHz 对于 MSP430G2231无效,它的工作原理是什么??  CALDCO_12MHz 采用哪一个值? 我知道 CALDCO_12MHz 和 CALDCO_1MHz 的值(存储器内容)。

提前感谢您、

Tanuja。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tanuja
    与 SLAS491I (器件 MSP430F20x3 DS)的第16页相比、CALDCO_12MHz 可用于12MHz DCO 校准数据
    已在 SLAS694J 的第12页(MSP430G2x31、MSP430G2x21 DS)中检查、没有 CALDCO_12MHz。 仅 CALDCO_1MHz 可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)尝试使用调试器读取0x10fa 中的字[参考用户指南(SLAU144J)表24-1]。 如果它不是0xFFFF、可能有校准常量"意外地"置于制造过程中、但谁知道它们是否真正经过校准。 我非常确定、DCO/BC1的0xFF 会使您的 MCU 超出规格(过快)。

    2) 2)如果您有32kHz 晶体、则可以使用示例套件(SLAC463G、产品页面上的工具和软件选项卡)中的 msp430g2xx1_DCO_flashcal.c 生成缺少的校准常数。 没有人能告诉您物理芯片的"正确"值是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还在将 CALBC1_12MHz 值写入 BCSCTL1? 如果不是、则仍处于1MHz 范围内。 如果您同时使用 CALDCO_12MHz 和 CALBC1_12MHz、两者都为0xFF、那么我会惊讶于它是否起作用、因为您将远远高于16MHz。 CALDCO_12MHz 和 CALBC1_12MHz 的典型值为0x7C 和0x8E。 后者决定了范围。 通常情况下、1MHz 为0x86、8MHz 为0x8D、12MHz 为0x8E、16MHz 为0x8F。