This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6659:MSP430F6659编译问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638, MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801384/compiler-msp430f6659-msp430f6659-compilation-issue

器件型号:MSP430F6659
主题中讨论的其他器件:MSP430F6638

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我们的一位客户 在 使用新器件 MS430F6659和 IAR v7.10.3进行现有代码编译时遇到问题。

客户详细信息:

详细信息:

客户 有一个带有软件代码的现有系统、他们 能够使用 MSP430F6638器件标志编译该系统。

当 他们从 IAR 项目选项中选择 MSP430F6659选项时、编译失败、这是因为这个 CPU 标志检查不存在于他们 认为由 TI 提供的 USB/USB_API/USB_Common/device.h 文件中。

下面随附了快照供您参考。

 

 

您能不能建议 客户在现有文件中添加对__MSP430F6659__的检查是否安全?

如果可能、您能否 也提供  IAR v4.42a

 

谢谢、此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    客户似乎正在使用 USB 库。 我在  项目->USB_API->USB_Common->device.h 的 MSP430F6638 USB 库示例项目中完成了其中一个项目、它已经定义了 MSP430F6659。 请与客户核实他们是否正在使用正确的库。

    对于 IAR、请访问 http://www.ti.com/tool/iar-kickstart 下载可用的版本。