This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:CapTIvate 假触摸

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800285/msp430fr2632-captivate-false-touches

器件型号:MSP430FR2632

我的器件具有4个互电容滑块、每个滑块具有3个元件。 在大多数情况下、它的工作效果很好。 但是、我注意到、当我将该器件连接到其他位置时、它开始出现错误行为。 有时、即使滑块附近没有任何东西、滑块也会随机检测触摸。 在其他情况下、滑块似乎检测到一个神秘的触摸、就像用户将手指放在滑块上、但不会将手指移动到滑块上一样。 在这两种情况下、这些触摸事件都不会由任何用户触摸触发。 此外、该问题似乎与位置高度相关。 某些位置经常会看到此问题。 其他地方从未发现此问题。

是否有人遇到过这样的问题? 有哪些建议解决方案或调试方法可用于修复它?

谢谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    为了更好地了解您的系统、我有几个问题要问您:
    触摸传感器 PCB 上方是否组装了叠加层?
    触摸传感器下方是否有接地灌流?
    固件中的转换计数设置是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    以下是我的回答:

    触摸传感器 PCB 上方是否组装了叠加层?  是的。 滑块顶部粘有导电泡沫、然后滑块顶部有塑料槽。
    触摸传感器下方是否有接地灌流?  触摸传感器下方有一个接地舱口图案。
    固件中的转换计数设置是多少?  转换计数设置为500、转换增益设置为200。 我粘贴了我们在下面使用的设置和调谐。

    ui16ConversionCount = 500、
    ui16ConversionGain = 200、
    ui8FreqDiv = 2、
    .ui8ChargeLength = 0、
    ui8TransferLength = 0、
    .bModEnable = false、
    ui8BiasControl = 3、
    .bcsDischarge = true、
    .bLpmControl = false、
    .ui8InputSyncControl = 0、
    .bTimerSyncControl = false、
    .bIdleState = true、
    //调整参数
    ui16ProxThreshold = 10、
    ui16NegativeTouchThreshold = 20、
    ui16ErrorThreshold = 8191、
    .ui16TimeoutThreshold = 65535、//传感器超时被禁用
    .ProxDbThreshold.DbIn = 1、
    .ProxDbThreshold.DbOut = 0、
    .TouchDbThreshold.DbIn = 1、
    .TouchDbThreshold.DbOut = 0、
    .bCountFilterEnable = false、
    ui8CntBeta = 1、
    .bSensorHalt = false、
    .bPTSensorHalt = true、
    .bPTElementHalt = true、
    ui8LTABTA = 7、
    .bReCalibrateEnable = true、

     

    谢谢!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我将通过电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢你 Ling! 我期待您的回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    我将关闭这个帖子。 我将离线跟进您的问题。